This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:关于压降电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862913/tps7a02-about-dropout-voltage

器件型号:TPS7A02

大家好、

 

关于压降电压、我有两个问题。

 

------

[第1季度]

我们想知道以下条件下的压降电压值。

输出电压为2.8V 和3.3V

输出电流为10mA

TJ=-40℃至125℃。

 

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

------

 

[第2季度]

我们想知道“压降电压与输出电流间的关系图”。

如果您有任何图表、请告诉我们吗?

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    对于 Q1:VIN-VOUT 为500mV、因此此处的调节没有问题。  

    对于 Q2:我没有2.8V 的图形,但数据表中将有1.8V 的图形:

    对于2.8VOUT、压降应略低。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JCHK

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏