This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:帮助查找补偿、因为 Webench 不提供

Guru**** 2510535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863423/tps54320-help-find-compensation-because-webench-is-not-offering

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你好!

我的客户希望使用 Webench 与 TP54320进行设计

这些是 HIS 参数:

VIN 10.8-13.2V

VOUT 3.3和5V 3%可湿性

5V 电源轨的输出电流为1.5A、3.3V 电源轨的输出电流为2A

我已将频率设置为700kHz、获取5V 电源的电感器10uH、3V3电源的电感器6.8uH。 两种设计都仅为 X7R、到目前为止、我确实有这两种类型用于输入和输出缓冲器。 电感器来自 IHLP2525系列。

为什么我无法看到旧菜单并重新补偿电路、例如 TPS54320?

 客户也尝试过功率级设计器、但需要帮助。

此致、

Marion