This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:在 TinaTI 中是否存在推挽式变压器器件型号?

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863005/lm25180-q1-is-there-pushpull-transformer-part-number-in-tinati

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5180

大家好、团队、  

您能告诉我是否是变压器器件型号? 我想确认 LM25180-Q1的运行情况。  

然后、我使用 了从 http://www.ti.com/product/LM5180-Q1/toolssoftware 下载的[LM5180 PSR 反激式快速入门计算器]
因此、磁化电感应为15uH、匝数比为1:2:0.96 (如图所示)。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我插入图片。

    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于持续发帖、

    您能否告诉我如何实现磁化电感为15uH 的推挽式变压器? 我在 tinaTI 看到了"具有分离式次级线圈的非线性变压器"、但它不包括磁化电感...

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我们在 Tina 中是否有用于该器件的变压器模型。

    我将询问工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法为变压器提供模型。  您可能需要向变压器供应商索要一个模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!