This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:引信标志行为 TPS25942L

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862778/tps25942l-fualt-flag-behaior-tps25942l

器件型号:TPS25942L

您好!

我有一个案例或行为向我的客户表明、他们需要咨询或我们一方的确认:

------------------------------------------

它们使用 TPS25942LRVC 来动态开启12V、1A 负载。 对于我们的项目、我们基本上只需要您部件提供的过流安全。 禁用过压检查。

过流保护工作得非常好。 一切都如预期的那样。

他们看到、在 TPS25942LRVC 输入侧发生强负载变化期间、故障标志会不时变为有效状态(通常为150us)。 他们猜、这是反向电流保护。 输入端的负载变化会产生一点纹波电压、这可能会触发10mV 阈值反向电流保护。 他们注意到,在这种情况下,故障标志的行为不是“锁存”的。 故障标志关闭、而不会单独切换使能信号。 这基本上对我们来说是好的。

------------------------

您能告诉我他们的假设是否正确吗?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marion、

    感谢您的支持!

    我明天就会回来。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marion、

    您的理解是正确的。 该器件还发出故障标志以实现反向电流保护。

    此致、Rakesh