This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:断电

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65930, DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862215/tps65930-power-down

器件型号:TPS65930
主题中讨论的其他器件: DM3730

您好:

我使用 tps65930来控制 dm3730的功率。 现在我有一个问题。 板上有一个按键按钮,当我按下它时,它将向 tps65930的 PWRON 发送一个中断 以关闭电源。 Bowerer tps65930不能将电源关闭至 dm3730。 我不知道为什么。 我是否需要添加任何 Linux 驱动程序来控制 tps65930? 或者、CPU 是否需要检查 tps65930某个寄存器以了解内部连接已出现、然后关闭电源? 那么,这些寄存器是什么呢? 请告诉我。非常感谢。  我的 Linux 为2.6.3版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究您的问题、并将在明天一天结束前提供答案。  

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65930通常由处理器关闭、而不是通过按钮关闭、如您所述。 应该可以通过处理器更改软件、以便使用按钮处理断电事件、但我无法提供有关该事件的任何信息。 我建议为 DM3730团队发布一个主题、以提供控制关闭的方法。

    如果您能够在该设计上实现不受控制的关断、则可以在 TPS65930的 VBAT 输入上添加一个电源开关、用于移除 PMIC 的所有电源。 这将允许您关闭 PMIC 和处理器电源、但它不会是受控断电、可能会导致您的应用出现问题。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我看到了 tps65930 文章,POWERON 与 VBAT 相同,所以我的按钮 实际上 连接到 VBAT,但 这个按钮只能打开电源 ,不 能关闭 电源,我按下 button,为什么65930不喜欢计算机 电源键。 当我按计算机电源键几秒钟时,它将关闭, 我是否需要配置65930从模式或其它操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过一种方法来配置 TPS65930、以便使用长按键关闭、但我们不知道如何执行此操作。 DM3730处理器团队可能会告诉您这是不是可行的、如果是、如何启用。

    此致、

    Layne J