This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:UCC21222Q、INA/INB 输入串联电阻器1K、我们可以使用吗?。

Guru**** 2516910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862919/ucc21222-ucc21222q-ina-inb-input-series-resistor-1k-can-we-use

器件型号:UCC21222

您好!

我将 UCC21222Q IC 用于电机控制模块。 在中、如果使用1k 电阻器、我希望使用1k 串联电阻器 INA/INB、将来会出现任何问题。

开关频率最大为20kHz。 如果使用1K 而不是 50欧姆、请让我对栅极驱动器 IC UCC21222Q 产生任何影响。

此致

Muthekrishnan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muthekrishnan、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。


    1K 电阻器可以正常工作。  我只想提醒一下、由于输入信号的上升时间增加、较大的输入滤波器会增加传播延迟。


    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、
    扎沙里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的信息和支持

    此致

    Muthekrishnan P