This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:比较 LTC4364

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863200/lm5069-compare-to-ltc4364

器件型号:LM5069

尊敬的团队:

客户正在评估可将 Vout 钳位电压设置为16V 的 LTC4364。

我们是否有一个也可以钳制 Vout 的合适器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、我们有。  

    请通过电子邮件联系我们。

    BR、Rakesh