This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3501:电源滤波器设计指南

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3501, LMR23630, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862924/tps7a3501-power-filter-design-guide

器件型号:TPS7A3501
主题中讨论的其他器件: LMR23630TPS7A84A

尊敬的团队:  

我的客户将 TPS7A3501视为直流/直流转换器后的电源滤波器、以减少输出电压纹波。  

DC/DC 为 LMR23630、最大3A 降压。 但 TPS7A3501 <=1A 有源滤波器。 是否有>1A 的解决方案?  

如果没有、请告诉我电源滤波器设计指南。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    遗憾的是、我们只有1A 的功率滤波器。 如果您需要3A 用于后置稳压3A 降压转换器、 TPS7A84A 是理想之选。  

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您的回答。  

    我对 TPS7A84A 有疑问。  

    如果我们使用可调运行方式、使用外部电阻器获得大于3.95V 的输出电压、我是否必须使 ANE-OUT 电压设置引脚悬空? 对吗?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    是的。 如果您希望使用传统反馈方法、则 ANY 输出引脚应保持悬空。

    此致、