This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:ASCD 规格

Guru**** 2605425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863063/bq40z80-ascd-spec

器件型号:BQ40Z80

大家好、
我想知道是否使用400A/1ms 左右的短路电流、这会影响 IC 的工作方式还是会导致其他问题?
此外、我还有另一个问题。 我知道数据表中~3mΩ 使用1 μ H RSENSE、但 我可以改用0.5mΩ Ω RSENSE 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    从 IC 的角度来看、我不认为是这样。 它完全取决于 FET 以及 IC 关断电荷泵所需的时间。

    我们建议您在电路中测量 CHG 和 DSG 引脚关断 FET VGS 的速度。 当 SRN 和 SRP 线断开保护时、关闭 FET 所需的时间将影响此处列出的400A/1ms 规格。 例如、如果芯片需要10毫秒来关闭 CHG 和 DSG FET、则意味着 FET 需要维持4000 A 的电流。 折衷方法是使用多个 FET 与较低的栅极电容并联。

    关于 SENSE 寄存器、我建议您遵循我们的建议。

    Andy