请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1
您好!
关于 CEDV 电量监测计校准、我有2个问题:
该算法如何定义0%和100% SOC? 我假设配置文件参数"CellTermV"将确定0% SOC、这是正确的吗? 算法是否会假定电池在每个持续放电测试开始时处于100% SOC?
根据我的理解、该芯片最多可进行3次外部热敏电阻测量。 以下哪些信号将用于电量监测计的计算? 还是使用平均值? 我想知道哪些数据用于配置文件的温度列。
谢谢你。