This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:关于睡眠模式的峰值电流和关于睡眠的频率的问题

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862929/lmr16010-question-about-the-peak-current-of-the-sleep-mode-and-frequency-about-sleep

器件型号:LMR16010

大家好、

根据数据表、在睡眠模式期间、"电压控制环路通过增加内部 COMP 电压来响应下降的输出电压。 当误差放大器将内部 COMP 电压提升至400mV 以上时、高侧 MOSFET 将启用、开关将恢复。'

因此、在睡眠模式期间、当负载需要从 LMR16010拉取低于300mA 的电流时、输出端也会有下降沿、 MOSFET 将启用一段时间。 然后、MOSFET 将快速禁用、因为 Iout 的峰值电流低于300mA。

以下是我的问题:

在    睡眠模式下、当 Iout 的峰值电流低于300mA 时、峰值电流的值是多少、如睡眠模式的波形所示?

2.     当 Iout 的峰值电流在睡眠模式下低于300mA 时、如睡眠模式的波形所示、SW 打开的周期是多少?

  

此致、

黄威斯利

电子邮件: wesley-huang@ti.com

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值电流约为300mA。  频率约为400Hz。

    测量轻载条件下的峰值电流和频率的最佳方法是获取 TI EVM 并进行测试。