This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:SWIFTINV-CALC 电子表格中的这些列是什么?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862755/tps54340-what-are-these-columns-in-the-swiftinv-calc-spreadsheet

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件:LMR14050

我正在使用 TI 网站(SWIFTINV-CAP-REve)上的 SWIFT 逆变计算器电子表格创建降压/升压反相电路。

它非常有用,但我不知道在计算补偿组件时,这些额外的列在右侧是什么(请参阅粉色箭头)。

我的问题是:

-我应该尝试瞄准左侧的值,还是介于左侧的值和粉色的值之间的某个位置?

人知道是否有计划为更现代的组件更新此版本吗? 比如 LMR14050? 此电子表格对于如此多的人来说非常有用、但它长期以来一直未更新。

- Webench 不想识别降压/升压逆变器的任何集成开关组件。 为什么是这样?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 D 列中的值是组件的下一个标准值。

    C 列中的值是计算值。  它应选择下一个标准值并放入 D 列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、感谢您的回复、但我认为情况并非如此。  

    在屏幕上的示例中、您可以看到计算值为11.232k、但 D 列中的值为49.9K。

    仔细检查后、我认为该值不会与任何其他公式相关联。 只是一个常量值。 那么、我想我应该尝试尽可能接近 C 列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会使用 C 中的值