This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:充电电流复位为0

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863047/bq25703a-charge-current-reset-to-0

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我们使用的是 BQ25703A、运行良好、BQStudio 也可以成功控制它。

但我们发现、如果移除适配器、充电电流寄存器 R03/02将重置为0A、这意味着、如果我们再次插入适配器、我们必须重新配置充电电流以使其充电。 我还可以在数据表的第8.6.3节找到相关的句子。  

在插入和拉出适配器时、我们是否有任何方法可以避免任何软件配置? 这将有助于我们节省输入感应电路。 谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wiky、

    此操作没有任何内容。

    但是、您不需要输入感应电路来确定适配器是否存在。 您可以使用 CHRG_OK 开漏输出引脚为您提供配置充电器的相关信息。

    此致、

    Joel H