This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:使用 LTSPICE 进行仿真

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863014/lm5035-simulating-using-ltspice

器件型号:LM5035

您好、TI、

我直接在 ltspice 中使用 LM5035库。 将试管频率斜升至最大值、以用于测试和仿真。

现在的问题是、IC 似乎每1ms 重新启动一次、我们看不到在为仿真禁用所有保护电路的情况下 IC 将如何关断。

是否有人知道以这种方式关断和恢复 IC 的原因?

我们获得的有限结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、  

    根据数据表第11页的方框图、只有 UVLO、OVP、VCC/VREF UVLO 故障和热限制(165C)会导致 REF 下降至0V、然后重新启动。

    在仿真中、UVLO、OVP 和热限制都很好。 因此、我们需要继续检查 VCC 引脚和 REF 引脚、VCC 引脚在我的一侧是良好的。

    我建议尝试在 REF 引脚处添加一个0.1uF 电容器并 移除 REF 和 COMP 之间的电流源、然后我将 COMP 引脚拉至基准或使其保持开路以命令最大占空比。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teng、

    非常感谢、这非常有帮助。 控制器似乎希望现在继续工作。

    但由于 HO 信号中的振荡、它无法达到其电势。 HO 不会使 MOSFET 在整个持续时间内保持断开状态。 它看起来像是一个1.2-1.3MHz 的正弦波。 您知道会有所帮助的任何内容吗?

    此致、

    Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    MOSFET 的 CGS 在仿真中看起来相当大、请检查 MOSFET 的模型。

    我通常会做的是、首先移除功率级、然后查看 LM5035是否工作良好。  如果良好、则应该是由于功率级、尤其是 MOSFET 模型。

    此致、

    Teng