This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:您能否告诉我如何消除在加电时发生的 TPS71530 0.6V 过冲?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862898/tps715-could-you-please-tell-me-how-to-remove-0-6v-overshoot-of-tps71530-which-happend-at-powered-up

器件型号:TPS715

 大家好、

 我的一位客户正在评估他们自己电路板上的 TPS71530 以获得新产品。

 在评估中、他们发现在加电时发生了大约0.6V 的过冲。

 它们的 TPS71530输入连接到5V 线性稳压器输出。

 长时间 断电后、当5V 稳压  器上电时、稳压器输出电压开始从0V 上升、并且 TPS71530未发生过冲。

 但是、当5V 稳压器 在短暂 断电后上电时、 稳压器输出电压从大约1.6V 开始上升

因为5V 输出电压未完全放电。

 然后 TPS71530发生0.6V 过冲 。

此外 、在 这种情况下、TPS71530输入电压从1.6V 上升到4V (通过点)的时间大约为80us。

 客户想知道发生过冲的原因以及如何 消除过冲。

 请给我回复或评论吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    此应用中似乎出现的情况是、当5V 电源在短时间内关断时、TPS715很可能会压降、因为 Vin 不会达到0V。 当 LDO 压降时、导通器件的栅极尽可能由误差放大器驱动、这使得导通器件的电阻尽可能低。 然后、当输入电压回升时、由于通流器件处于其最小电阻、输出电压将跟随输入电压、直到输出电压超过预期输出电压的精度(对于 TPS715、该精度为4%) 在这种情况下、误差放大器必须感应此误差(由于 LDO 的带宽/响应时间而需要一些时间)、然后将通流器件的栅极从完全打开切换到完全关闭、这也需要有限的时间。 这就是导致过冲发生的原因。 为了消除这种情况、应进一步降低输入电压以关闭 LDO、使其能够干净地启动并且不会从压降状态中恢复(这可能需要更多的关断时间或增加一个小的始终开启的负载来对电源轨进行放电)。 如果这不是一个选项、增加输出电容器有助于减少过冲。