This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:器件电源序列编程可重复性

Guru**** 2514435 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862926/ucd90120a-device-power-sequence-programming-repeatability

器件型号:UCD90120A

您好!

我遇到的问题是 TI UCD90120A 在下电上电后无法启动。 原型板上最终需要通过 TI USB 适配器连接到 UCD 的 I2C 总线。 只有在我们开始运行 TI Fusion GUI 后、UCD 才会启动并执行编程的电源序列。

因此、我想检查以下步骤是否可能导致这种情况发生。

 

1.我有一 个 tifsp 项目文件,其中已正确设置了所有电源轨配置,然后将 tifsp 格式转换为 xml 格式

 2.我重新启动 TI Fusion 窗口并点击"导入器件"、选择转换后的 xml 文件并成功编程  

不过、在对电路板进行下电上电后、UCD90120A 未启动上电序列。

再次将 TI USB 适配器连接到 I2C 总线并启动 TI Fusion GUI、然后电源定序恢复正常

这是否意味着、只要我对电路板进行下电上电、就需要启动 TI Fusion GUI、否则 UCD90120A 将不会执行上电序列? 为了供您参考、同一器件使用 I2C 批处理模式脚本以及上述方法经历了多次擦除/重新编程操作。  几次成功重新编程后、UCD 突然出现故障。 这是否意味着我多次尝试对器件进行编程时可能损坏了器件?

此外、还想知道是否通过 JTAG 对 I UCD90120A 进行编程、然后通过 I2C 进入另一个电源序列、我是否会将所有寄存器复位为默认状态? 是否有任何 JTAG 有可能损坏器件、从而导致无法再次通过 PMBus 接口建立连接的情况/示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    器件似乎以某种方式卡在 ROM 模式。 请遵循随附的说明。

    此致

    Yihee2e.ti.com/.../4505.recover-UCD90120A-from-ROM-mode.pdf