This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:如何通过 MCU 通过 i2c (而非 PMBus)读取 VMON 值?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862927/ucd90160-how-to-read-vmon-values-over-i2c-not-pmbus-by-mcu

器件型号:UCD90160

我需要每秒监测一次某些温度传感器、一些电压电平和电流值(总共30个值)。

我将使用两个 UCD90160器件。 在检查电路板时、只需通过 PC GUI 工具一次即可完成编程。 在运行时、MCU 将每秒读取一次超过 i2c 的 VMON 值。

1>原理图指南

多 UCD90160和多主器件(PC GUI 和 MCU)是否有任何检查点?

我需要在 PC GUI 和 MCU 之间进行选择、而无需修改 PCB。

2> i2c

我希望通过 i2c 读取值、因为我在 PMBus 方面没有任何经验。

是否有任何寄存器或控制引脚可用于选择 i2c 或 PMBus?

如何通过 MCU 设置正常 i2c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第一。 在任何给定时间、您应该只有一个有效的 I2C 主设备、但使用多个 UCD90160、只要这些 UCD90160A 具有不同的 I2C 地址。 您只需使用跳 线即可支持设计中的 GUI (SCL/SDA/GND)、从而连接 TI 软件狗。

    2。 http://www.ti.com/lit/an/slva385/slva385.pdf 有关从 I2C 读取的信息、请查看第4节

    此致

    Yihe