This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691的负载电流启动行为

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862187/tps92691-load-current-start-up-behavior-with-tps92691

器件型号:TPS92691

大家好、

我的客户正在使用我们的 LED 驱动器 TPS92691进行负载电流启动测量、波形如下图所示。

CH1:Vout、CH2:GATE (引脚15)、CH4:Iout

当栅极在初始阶段(大约13us)打开时、我们如何控制它以及如何缩短时间?

还是您的行为合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 PWM 首次驱动为高电平时、上面的波形是发生的、还是情况是什么?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    这是第一种重负载瞬态条件、Vout 在50V 下保持一段时间。 谢谢。

    Ben、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    我相信您的答案是、在此期间 PWM 将变为高电平。  这是 TPS92691的正常运行。  当 PWM 强制进入逻辑低电平状态时、TPS92691将关闭 COMP 引脚的开关并将其置于三态、以保持补偿网络上的电压并禁用 PWM 调光 FET。  然后、在 PWM 输入的下一个上升沿、GATE 和 DDRV 输出被启用以将电感器电流斜升至之前的稳定状态值。  在此斜升期间、开关 FET 的栅极将打开、直到 VIS 达到上一个 COMP 电压。  请参阅规范的第7.3.8节。  这是13uS 时间。  

    我们这样做是为了更快地达到之前的电感器电流、以便 LED 电流可以斜升以更快地达到指令电流。

    谢谢 Tuan