This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:建议的输出容量

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863103/lm5050-1-output-capacity-suggested

器件型号:LM5050-1

大家好、团队、

我想知道 LM5050-1 和 LM5069-2是否有最小或推荐的 Cout 容量值输出 ?


我看到它在相对数据表的图中显示、应用于在反向恢复事件期间吸收能量
以避免在 MOS 二极管的闭合相位期间出现负电压尖峰、但我也希望得到您的意见。
提前感谢您!
此致、
Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    在反向恢复或关断期间、由于寄生电感、输出电压可能会击穿、输入电压可能会下降。

    根据寄生电感和反向截止电流的不同、可使用最小电容来防止输出急剧上升。

    1uF 至2.2uF 的电容适用于处理10A 电流的应用。

    根据电流、我们需要缩放电容。

    保护输出的另一种方法是在输出端使用 TVS 二极管、以便输出电压不会击穿超过绝对最大额定值100V。

    此致、

    Kari。