请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 大家好、团队、
我想知道 LM5050-1 和 LM5069-2是否有最小或推荐的 Cout 容量值输出 ?
我看到它在相对数据表的图中显示、应用于在反向恢复事件期间吸收能量
以避免在 MOS 二极管的闭合相位期间出现负电压尖峰、但我也希望得到您的意见。
提前感谢您!
此致、
Adrian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Adrian、您好!
在反向恢复或关断期间、由于寄生电感、输出电压可能会击穿、输入电压可能会下降。
根据寄生电感和反向截止电流的不同、可使用最小电容来防止输出急剧上升。
1uF 至2.2uF 的电容适用于处理10A 电流的应用。
根据电流、我们需要缩放电容。
保护输出的另一种方法是在输出端使用 TVS 二极管、以便输出电压不会击穿超过绝对最大额定值100V。
此致、
Kari。