This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:当两个 TPS543B20处于独立模式时、将 VSHARE /ISHARE /SYNC 引脚连接在一起

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863082/tps543b20-connect-vshare-ishare-sync-pin-together-when-two-tps543b20-are-in-standalone-mode

器件型号:TPS543B20

各位专家、您好!

我的客户希望检查 当两个 TPS543B20处于独立模式时、我们是否可以将 VSHARE /ISHARE /SYNC 引脚连接在一起。 因为我们希望在同一原理图中使用主/从模式和独立模式。 请帮助确认当两个 TPS543B20处于独立模式时、我们是否可以将这些引脚连接在一起。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:  

      不应在独立模式下连接 VSHARE / ISHARE。 您可以使用0欧姆电阻器来连接它们、并让它们不安装用于独立应用、而安装用于双相应用。

    此致、

    Gerold