This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:OVP

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862834/ucc28730-ovp

器件型号:UCC28730

大家好、

在数据表中、它说"在任何情况下、电流器的最小稳态频率必须始终超过 fsw (min)、否则输出电压可能上升到过压保护级别(OVP) "为什么?

谢谢。

王爱森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    UCC28730控制 器有一定的限制、其中包括用于电流感测的最小开关频率(fsw (min)= 32Hz)和最小 Vcst 阈值(Vcst (min)= 249mV)。   Vcst (min) 为每个开关周期设置最小一次侧峰值电流(IPP)。  该开关周期的能量等于1/2*lm*IPP^2。  每次初级开关打开时、至少该能量作为磁芯中的峰值磁通存储在初级磁化电感中。  在磁芯退磁期间、该能量会反向进入输出(次级和辅助)。  

    能量必须到达某个位置。  辅助绕组上的控制器负载受限。  如果次级上的所有外部负载被移除(无负载条件)、必须有一个内部预负载(有时被称为虚拟负载) 来耗散剩余的能量。  该预载必须足够高、以使 Fsw 大于37Hz (最大限制) 、从而使输出电压保持稳定。    这意味着空载条件应以60Hz (例如)或更高的典型频率运行、以允许 FSW 有一些变化以适应组件容差以及随温度和 噪声产生的 IPP 漂移。  您需要在实际空载 FSW 和 IC 的 FSW (最小值)上限(37Hz)之间使用一些 FSW 缓冲器。   

    在每个开关周期中、功率级别无选择、只能提供存储在最小 Ipp 上的能量。  如果预载过低、并且 IC 被迫将 Fsw 降至 Fsw (min)以下以保持 Vout 稳定、 但无法降低 该低电平、则倾入输出电容器的多余能量 会导致 Vout 上升 到过压检测电平。  除了添加预载外、这是不可避免的。  幸运 的是、32Hz 限制(实际保证范围= 25-37Hz)非常低、以至于在大多数情况下它不需要太多的预加载(~1mW)即可在无外部负载的情况下实现调节。

    此致、
    Ulrich