This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:TPS25221持续电流

Guru**** 2390360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863008/tps25221-tps25221-continuous-current

器件型号:TPS25221
在  RILIM = kΩ μ A 时,请帮助确认 TPS25221DBVR 输出持续电流为2A 或2720T (NOM) 2850 (最大值)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    建议的最大输出持续电流为2A。 这意味着正常工作、建议负载电流不超过2A。

    RILIM = kΩ μ A 意味着设置电流限值为2.72A (典型值)。 这意味着与重负载或短路情况一样、开关会将电流限制为2.72A。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。