This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610:

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862903/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

您好!

我们在电路板中使用 BQ24610电池充电 IC。 (输入12V、输出8.4V。 充电电流2A)
当未连接电池时、充电器 IC 的输出端会出现3.2V 的纹波。
连接电池后、不存在纹波。

这是否是预期条件?
您能建议些什么来减少这种纹波吗?

此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

      使用图17验证电池不存在时 SRN 节点的波形。 这看起来像是 BQ24610电池不存在检测功能的预期行为。 图17中显示了一个示例。 BQ24610数据表的电池检测图。