This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3965:Theta JC

Guru**** 2693265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862805/lp3965-theta-jc

器件型号:LP3965

团队、  

我看到数据表中列出了以下器件的工作结温、但结温是使用 Theta Ja 值计算的。 我们的客户只能测量案例。 我们能否提供结至外壳热阻、即 Theta JC? 还是 Theta Ja 和 Theta JC 之间的关系?

如果可能、对于以下器件:

LP3879MR-1.2

LP3856ES-2.5/NOPB

LP3965ES-2.5

LP3965ES-ADJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    首先、为了回答 TJA 和 TJC 之间的差异问题、TJA 是预测应用中热性能的最佳参数。 TJC 只是从结点到环境的热路径之一。 用于验证应用中热性能的最佳参数是 Psy JC 表征参数。

    话虽如此、数据表中当前并未提供该信息。 如果需要、需要几周时间才能从封装团队获取有损 JC 数据。

    我希望这能回答你的问题。