This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:I2C 接口是否可以在没有任何输入的情况下工作?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863085/bq24160-would-the-i2c-interface-work-without-any-input

器件型号:BQ24160

您好!  

对于 BQ24160或其他具有 I2C 接口的类似电池充电器、如果未连接交流适配器或 USB 输入、I2C 接口是否仍在运行? 我认为电池应该可以正常工作、但在功能方框图中、我没有看到从电池到充电控制器的任何连接。  

谢谢、

Ishraq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

    是的。  只要电池电压高于 VBATUVLO (通常为2.4V 电压、但有些电压会发生变化)、I2C 就可以在没有充电器输入电压的情况下工作。

    此致、
    Jeff