This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:VCL 与 IPP 和 FS 之间的关系

Guru**** 2524900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862831/ucc28730-the-relationship-between-vcl-and-ipp-and-fs

器件型号:UCC28730

大家好、

图16中有三种轻负载运行级别。 这有什么含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    UCC28730控制器针对待机(空载)条件下需要极低输入功率的应用。   在许多情况下、可以实现输入< 5mW 的所谓"零功耗"电平。  为了实现这种低输入功率、同时仍然能够调节输出电压、有必要将开关频率降低到非常低的水平。  如有必要、UCc28730能够切换至32Hz。

    在 IC 设计中、发现无法直接在4.85V 至1.3V 的 VCL 范围内映射83300Hz 至32Hz 的完整频率范围。  控制分辨率太好了。  相反、轻负载运行(其中 Fsw < 1.92kHz)被分成另外三个运行电平、并且 两个电平的每个范围都将重新使用2.2V 至1.3V 之间的 VCL 电压范围。  

    当 VCL (误差电压)下降至< 0.75V 或上升>~2.9V 时、会发生范围之间的转换。  电平之间存在一定的重叠以产生迟滞、从而 使稳态运行在较高或较低的电平下保持稳定、 并防止 在接近某个电平 限值的条件下运行时电平之间发生微小变化。 每个轻负载运行电平通过在1.3V 至2.2V 的斜率上稍微向上或向下调整 FSW 来进行调节。  

    调节沿  每个电平的斜率进行。  如果负载发生变化、迫使 VCL 在轻负载电平任一端进入水平部分、则频率不会发生变化、因此误差(VCL)将继续 增加(或减少) 、直到它达到触发点之一(0.75V 或2.9V) 转换至新电平、然后 VCL 稳定在新电平的斜率上。   这可以看出、随着轻负载的变化、输出电压上升和下降幅度非常小。

    此致、
    Ulrich