This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:为什么 VCL 与负载相关?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862825/ucc28730-why-vcl-is-related-to-load

器件型号:UCC28730

大家好、

在数据表7.3.3中、它显示"稳态控制律电压 VCL 的范围介于1.3V 至4.85V 之间、具体取决于负载"

VCL 是 EA 的输出电压。 在我看来、VCL 仅与输出电压相关。 为什么 VCL 可以反映负载?

期待您的回复。 谢谢。

BR、

王爱森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    感谢您关注 UCC28730 PSR 反激式控制器。  

    正如您所说的、VCL 是 误差放大器(EA)的输出、它产生与输出电压和内部基准电压之间的差值成比例的误差电压。  在开关周期中的特定时间、从辅助绕组电压对输出进行采样 、并在 VS 输入端使用电阻分压器进行缩放。

    由于 EA 输出电压代表 基准和调节输出之间的差值、因此较高的误差电压代表较低的输出电压。  输出电压随着输出负载的增加而下降。  当输出保持在10 mV 或100 mV 范围内时、负载可从0%变为100%、因此我们可以假设 Vout 在负载电流变化时基本上是恒定的。  因此、负载电流和负载功率是成比例的。  但电流变化也会大致成比例地影响 Vout、即使它可能仅变化10 mV、因此在 VS 时检测到 Vout 随负载增加而降低的情况、并生成 VCL 变化。

    在恒定负载和线路条件下、反馈环路稳定在平衡电平、VCL 在最大负载、最小线路时的电压范围为4.85V、在最小负载、最大线路时的电压范围为1.3V。  但是、如果在设计阶段选择较低的最大开关频率(例如60kHz)、则最大 VCL 将低于4.85V、 因为如果尝试将负载增加到 IOCC 设置以上并且 VCL 尝试在60kHz 时移动到高于其值、恒定电流调节将接管。  遗憾的是、VCL 是内部的、无法在外部观察到。  但它的行为方式与控制律曲线描述的方式相同。  

    此致、

    Ulrich