This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:有源下拉

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862888/ucc23513-active-pulldown

器件型号:UCC23513

您好!

我有一个与 UCC23513的“有源下拉”相关的问题。  

此功能是否用作米勒钳位以防止自导通现象?

或者、我们是否应该通过 外部电路对其进行响应?

如果它可以通过有源下拉来防止、是否不需要外部保护(例如负电压偏置)?

或者、在某些情况下是否有必要?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tadahiko-San、

    我假设您参考 数据表的第8.3.4.2节"有源下拉"?

    在这种情况下、这不是米勒钳位功能、而是用于防止在 UCC23513的电源缺失时功率器件发生误操作。 如果 UCC23513未施加 VCC、此有源下拉电阻可确保功率器件关闭。

    如果您有其他问题、请告知我们。