This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A-EP:振荡器最大频率

Guru**** 2506645 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1845A-EP, UC1843A, UC1845A, UC1842A, UC1844A, UC1843A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862376/uc1845a-ep-oscillator-max-frequency

器件型号:UC1845A-EP
主题中讨论的其他器件: UC1843AUC1845AUC1842AUC1844AUC1843A-EP

UC1845A-EP 是否支持数据表图6中所示的1MHz 振荡器频率?

标题页引用了"500kHz"操作、但在说明500kHz 时、如果考虑2分频、则不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    在数据表的建议表中、我们可以看到建议的最大振荡器频率为500kHz。 输出频率等于 UC1842A 和 UC1843A 的振荡器频率。 输出频率为 UC1844A 和 UC1845A 的一半振荡器频率。  

    TI 建议使用470pF 至4.7nF 的电容值。 kΩ 还 kΩ 选择的时序电阻器值为5k Ω 至100k Ω。 在推荐的 RT/CT 范围内、振荡器的频率在图6中不会达到1MHz。

    此致、

    Teng



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teng -

    谢谢、但请澄清在哪里指定了 RC 值和500kHz 振荡器限制-我在 UC1845A-EP 数据表中看不到这一点(请注意、这是一个与普通 UC1845A 器件不同的数据表)。 我在 TI.com 上看到的数据表是 SGLS134D、2013年1月修订。

    此外、UC1845A-EP 数据表的图6显示了5k 欧姆和470pF 条件下@~ 800kHz fosc 的运行情况。

    请验证 UC1843A-EP 是否能够以高达800kHz 的振荡器频率运行。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉、我在 UC1845A 数据表中找到了它们、但我认为 UC1845A 和 UC1845A-EP 应该具有相同的建议运行开关频率。

    是的、从数据表的图6可以看出振荡器频率为~730kHz、但我们不建议同时使用最小 RT 和最小 CT。

    建议的最大工作开关频率适用于所有 UC184XA-EP。

    但对于 UC1843A-EP、其输出频率等于振荡器频率、因此我们可以在500kHz 的最大 PWM 频率下运行、而 UC1845A-EP 只能在250kHz 的最大 PWM 频率下运行。

    此致、

    Teng