This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2832:热阻

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862614/tps2832-thermal-resistance

器件型号:TPS2832

您好!

数据表中未提供 TPS2832的 Theta J-A 和 Theta J-C 参数。 您能否分享相同的内容?

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerasamy、

    结至环境热阻可从    数据表第4页的耗散额定值表中确定。 在70摄氏度的环境温度下、额定功率为330mW;在85摄氏度的环境温度下、额定功率为240mW。建议的最高结温为125摄氏度、330mW 和125-70摄氏度(55摄氏度)的温差、 上升温度为55摄氏度/330mW 或167摄氏度/瓦 在240mW 和85摄氏度的环境额定值下也可以得出同样的结果。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 这解决了我的问题。

    此致、

    Veerasamy