请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 主题中讨论的其他器件: UCC28950
你(们)好
UCC28950和 UCC28951有何区别?
客户在其系统中使用了 UCC28950、现在他们希望在新项目中使用 UCC28951。
客户想要了解:
UCC28950和 UCC28951有何区别?
2.是否是 P2P?
是否需要更改 PCB 布局?
4.它们是否需要更改外部组件值?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 max:
我很高兴在 E2E 上见到您、这就是您想要的答案。
1、您的附件参考 http://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf
2、是的。 P2P
3、无需更改布局
4、无需更改组件值。
谢谢