This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:模拟负载电流监控器公式

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862723/tps2596-analog-load-current-monitor-equation

器件型号:TPS2596

TPS2596数据表的第8.3.4节介绍了如何根据 Rilm 两端的电压确定负载电流

我试图推导在该电阻器上看到的电压范围、但似乎无法获得实际结果。

例如、假设:Rilm = 511 Ω、根据等式(5)、这会将 Iout 限制在1.78A 左右。

如果我将公式(6)修改为 Vilm = Iout * Gimon * Rilm、那么在 Gimon 的平均值为656uA/A 且在最大电流下、我将得到略小于597000 V 的 Vilm、这显然是不正确的。

我在整个数据表中多次检查了这些值、但似乎找不到错误的原因。 有人能不能对此有所澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、并将在明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Ω Iout = 1.78A、Rilm = 511 μ s、根据数据表、我们知道 Gimon =  656uA/A

    现在、根据公式(6)、

    Vilm = Iout * Gimon * Rilm  

    ⇒ Vilm = 1.78A * 656uA/A * 511 Ω

    ⇒ Vilm = 597000 UV = 0.597V


    有关电流限制电路工作原理的更多信息、请参阅以下文档的第4节。  

    http://www.ti.com/lit/an/slvaec2/slvaec2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    感谢您的示例、它帮助发现了我的错误! 还感谢您提供参考附加文档。

    此致、

    Jan Willem