This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120的 IBATREG

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862280/bq25120a-ibatreg-of-bq25120

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ25120

您好!

请在第17页的功能方框图中解释 Ibatreg 行的功能。

我无法从数据表中找到任何详细信息。

我们可以从某些寄存器读取电池电流、还是仅读取硬件控制线?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markku、

    你是对的。 IBATREG 是一个内部反馈信号、在外部不可用。 在预充电和 CC 模式下、电池电流是您设置的值、除非已接管任何故障。  

    您是否尝试在 CV 模式下测量电流?  

    我们的 BQ25155器件具有此功能。您是否感兴趣?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    实际上、我们正在寻找测量电池电流的方法、因为我们的当前设计没有电池电量监测计。

    您是否有任何具有集成电池电量监测计的 BQ25120类型芯片?

    BR;Markku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marku、您好!

    我们有 BQ25155、它具有可让您测量电池电流的集成 ADC。 它与 BQ25120类似、但没有直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    BR;Markku