Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM46002-Q1 大家好、
我正在设计 PCB、其中包含采用 LM46002-Q1器件的直流/直流转换器。
我找到了一个以前的电路板、该电路板从电感器的另一侧移除了铜。
检查所附图片、其中显示了 PCB 的底部、从顶部有电感器的区域中移除了铜。 PCB 分为两层。
是否可以从电感器的另一侧移除铜、还是可以保持原样?
它是否会影响辐射发射水平? 或其他什么参数会因此而影响?
请提供建议/帮助。
注意:根据应用手册/建议布局,电感器底部有铜。
此致、
Sharad