This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:DCDC 转换器 PCB 布局:是否需要去除电感器下方另一侧的铜?

Guru**** 1185770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862643/lm46002-q1-dcdc-converter-pcb-layout-is-it-required-to-remove-copper-on-other-side-below-inductor

器件型号:LM46002-Q1

大家好、

我正在设计 PCB、其中包含采用 LM46002-Q1器件的直流/直流转换器。  

我找到了一个以前的电路板、该电路板从电感器的另一侧移除了铜。  

检查所附图片、其中显示了 PCB 的底部、从顶部有电感器的区域中移除了铜。 PCB 分为两层。

是否可以从电感器的另一侧移除铜、还是可以保持原样?

它是否会影响辐射发射水平? 或其他什么参数会因此而影响?

请提供建议/帮助。  

  

注意:根据应用手册/建议布局,电感器底部有铜。  

此致、

Sharad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论通过哪种方式、它都是正常的;电感器下方都有铜或没有铜。

    在某些情况下、最好在电感器下方使用铜来降低 EMI。

    但是、我们发现每种情况都不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank De Stasi 的答复。  

    我将在新设计中继续坚持下去、因为在以前的设计中、它在重新测试中的失败率很低。  

    此致、  

    Sharad