This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:SYS 输出从5V 下降至1.5V

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862747/tps65217-sys-output-falls-from-5v-to-1-5v

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我的客户正在使用 TPS65217、原理图是 Beagle Bone 的副本。 SYS 输出应该为5V、他们看到这个电源轨下降到1.5V。 这种情况发生在两种情况下:

  1. 会立即开启
  2. 运行几小时后

我们以前是否遇到过类似的问题? 考虑到该电源轨为所有其他电源轨供电、您建议我们进行测试/探头以更好地了解根本原因吗?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    VSYS=1-1.5V 始终发生的原因相同:VIO = 3.3V、PMIC 关断。 VIO 对 VSYS 引脚进行反向馈送、并且该泄漏路径中存在多个二极管压降。 这是因为 VIO 由另一个 LDO 或降压稳压器从外部供电。

    当应用 USB2ANY 并在 PMIC 未开启的情况下提供3.3V 电压时、EVM 上也会发生同样的情况。

    加电期间、这通常意味着 PWR_EN 永远不会设置为高电平。 运行数小时后、可能是 PMIC 出现故障。 PMIC 关断、但 PMIC 不会禁用 VIO 的外部电源。

    我希望这是有道理的、并能帮助您解决问题。