This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10524:电流提升/最大电流

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862790/lm10524-current-lifts-max-currents

器件型号:LM10524

全部。

对于 LM10524:

对于 Ioutmax、我能否获得典型值?

也是电流限制触发的电流电平 IPEAK。

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    对于 IOUT-MAX、有脚注(4)、(5)和(6)、其中脚注4包含以下答案:

    (4)由设计确保的规格。 在生产过程中未经测试

    我们没有该值的数据。 在较新的器件中、该 IOUT-MAX 值会移至"建议运行条件"、因为它不是由器件监控的值。 例如、我们建议您不要超过 BUCK1的1.6A 直流平均负载电流。

    IPEAK 是关键参数、也就是说、在通过 FET 的电流达到最小值之前、FET 不会关断。 对于 BUCK1、由于过流、FET 可保证至少允许1.9A 电流而不会关断。 通常、这不是具有严格容差的规格。 如果输出意外短路、则 IPEAK 可防止发生损坏。 这就是为什么最大电流仅保证为2.8A 的原因