This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021 CS 引脚电压阈值变化

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862483/lm5021-lm5021-cs-pin-voltage-threshold-variation

器件型号:LM5021

大家好、团队成员。

客户询问我的问题如下。

问题1. ℃引脚的电压阈值在0℃~125 μ s 内与最小值和最大值有多大的变化?

问题2.您能否提供显示 CS 引脚电压阈值会变化的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa-San

    在 LM5021电气特性上、CS 引脚 VCS_MAX 的电压阈值在 –40°C 至125°C 的结温 Tj 范围内保证介于0.45V 至0.55V 之间  我们无法保证该参数在更窄的温度范围内的变化。

    此致、

    Eric