This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:如果 USB 数据未被使用、是否需要 USB 差分对匹配

Guru**** 1420600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862788/bq24295-is-usb-differential-pair-matching-necessary-if-usb-data-is-not-used

器件型号:BQ24295

我们的设计采用 USB 电源适配器为单节锂离子电池充电。  如果只用于电力输送、是否需要将差分对以受控阻抗连接到 D+/D-引脚?  我们不打算将微处理器连接到 D+/D-线路。  

我认为答案是否定的、这是不必要的、这些信号可以作为"静态"信号路由、但我想确认。

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    否、如果不用于数据传输、则无需将 D+/D-线路路由为差分对。

    此致、

    Jeff