请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 我们的设计采用 USB 电源适配器为单节锂离子电池充电。 如果只用于电力输送、是否需要将差分对以受控阻抗连接到 D+/D-引脚? 我们不打算将微处理器连接到 D+/D-线路。
我认为答案是否定的、这是不必要的、这些信号可以作为"静态"信号路由、但我想确认。
谢谢、
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的设计采用 USB 电源适配器为单节锂离子电池充电。 如果只用于电力输送、是否需要将差分对以受控阻抗连接到 D+/D-引脚? 我们不打算将微处理器连接到 D+/D-线路。
我认为答案是否定的、这是不必要的、这些信号可以作为"静态"信号路由、但我想确认。
谢谢、
Daniel