This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:正在寻找升压转换器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5155, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862167/lm5022-looking-for-boost

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5155TPS43060

您好、先生、

我的客户在寻找具有外部 MOSFET/二极管的升压控制器以满足更高的功率要求、您是否愿意推荐合适的器件? 谢谢

输入电压:5V~15V

输出电压:高达24V

输出电流:高达3A

负载:高达60W

但是、只需寻找一个纯净的升压控制器解决方案来实现外部 MOSFET 控制(同步或非同步)、这对我们来说都很好。  您对此有什么想法吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的参与。  我们有适用于此应用的同步和非同步升压。 使用同步升压(使用二极管整流器以外的同步 FET)、您可以实现 更高的效率、并且可以考虑使用 LM5122或 TPS4060。  对于非同步升压、该解决方案很简单、您可以考虑使用 LM5155。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    谢谢、但我在网站上找不到 TPS4060 d/s、是拼写错误吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、拼写错误: 它是 TPS43060/1