This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:使用 LM5119的电流平衡?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862774/lm5119-currnet-balancing-with-lm5119

器件型号:LM5119

您好!

我分配的客户希望在此配置中使用 LM5119:

双相、Vin = 18V-60V、Vout = 12V、I_LOAD_CONT = 12A、I_PEAK = 16A

他们测试了 EVM、并注意到两个相位中的电流差异 很大。  在 FET 的感应电阻器上使用 eYinem RMS-万用表测量、差异为12%。 是否有任何材料处理电流平衡? 或者、我的客户是否可以遵循任何改进或流程来更改它?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、  

    电流不平衡主要由电流感应放大器的输入失调电压变化引起。  

    增大感应电阻器值有助于降低输入失调电压的影响、从而改善电流共享。  

    两相之间12%的差异是1.44A、这对我来说还不错。  

    如果 FET 或电感器上没有热问题、则可以让转换器在一定程度的电流不平衡情况下工作。  

    谢谢