This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918EVM:输出电压具有一些压降

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22918EVM, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862602/tps22918evm-vout-have-some-drop-voltage

器件型号:TPS22918EVM
主题中讨论的其他器件: TPS22918

您好!

我的客户使用 TPS22918EVM,主电源是来自主板的 VCC,它将生成1.2V 的电压,然后生成正常的 VCC,VCC 电源至 NT 51625、NT51625,电源部件包括升压 VDDA、正电荷泵 VGH 和老电荷泵 VGL,我的客户希望限制浪涌电流, 因此、在 VCC 网络中使用 TPS22918EVM 系列、但添加 TPS22918 TPS22918输出电压有1.4V 压降、A 这一次、背板尚不工作、输入电流也为0mA、因此如何导致 TPS22918evm 上的这种压降(放电引脚悬空)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy、

    根据 TI 的机密信息保护(CIP)政策和程序,我们不能接受 TI 以外的任何机密信息,除非我们与指定方签订了 NDA。

    我已删除任何可能违反此政策的潜在项目。

    我强烈建议重新发布此问题、因为我将关闭此主题