This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:负电源

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862639/lm46002-negative-supply

器件型号:LM46002

尊敬的弗兰克、谢谢。

对不起,我的坚持。  

我阅读 了 snva722b 应用报告。

1) 1)如果 输入电压为15V 或更高、LM46002可以提供负15V 输出。  

但输入电压可能略低于15V、例如14.5V。那么 LM46002 不会提供-15V 的电压? 输出端将出现什么情况?  14.5V?

2) 2)能否为 LM46002使用双层 PCB?  还是4 层?

TIA

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当将 LM46002用作反相时、它可以降压和升压。  因此您可以具有+14.5V 输入电压和-15V 输出电压。

    您可以将双层板与此器件配合使用。  您将需要使用底部作为接地层、并具有足够的空间

    散热的铜面积。

    您可以获取 TI EVM 并测试您的应用。