This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:启动时间估算

Guru**** 2521110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861797/tps62110-startup-time-estimation

器件型号:TPS62110

您好!

 

我的客户希望在以下三种情况下使用 TPS62110。

 

1:VIN = 12V、Vout = 3.3V/1A

2:VIN = 12V、Vout = 1.8V/0.2A

3:VIN = 12V、Vout = 7V/0.1A

 

它们计划使用94uF 输出电容器(47uF x2)。

他们希望估算三种情况下的典型启动时间。

虽然数据表中显示启动时间取决于输出电容器和负载电流、但每种情况的启动时间是多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    我需要运行仿真。  输出电感器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     

    我的客户计划使用 Murata LQH5BPN6R8NT0、6.8uH。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     

    您的仿真进展如何?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    1:VIN = 12V、Vout = 3.3V/1A      865 μ s

    2:VIN = 12V、Vout = 1.8V/0.2A   569 μ C

    3:VIN = 12V、Vout = 7V/0.1A      913 μ s