This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378DDA

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861710/tps2378-tps2378dda

器件型号:TPS2378

大家好、

我的客户在使用 TPS2378DDA 器件时遇到问题

VIN- 48V

电流~200mA

 

·        当它们将系统连接到直流输入线路时、工作正常 (PoE 已断开连接)。

·        当它们将系统与负载连接到 POE (断开直流输入)时、功率会波动。

请参阅示波器~8V 上的 RTN 引脚纹波、系统不工作。

·        当它们在无负载的情况下将系统连接到 POE (直流输入断开)时、电源正常。

在电源稳定并连接负载后、系统正常工作。

 

请帮助我了解问题所在。

 

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../Protection_5F00_and_5F00_Reset-_5F00_-Protecti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您能否发送 VDD-RTN 和 VDD-VSS 的示波器截图?

    此外、系统的负载电流是多少?  
    我想当系统有负载时、大容量电容无法充电、并导致输出不稳定。 我希望看到示波器截图来测试这一点。  

    谢谢你。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是功率的示波器图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的示波器截图。 因此、IEEE 802.3标准规定前80ms 不能有负载(TPS2378数据表的第14页列出了这一点)。 我认为所发生的情况是负载在浪涌期间获取电流、这不允许大容量电容充电。 这可防止内部 FET 导通、这在示波器快照中得到确认。  

    我建议使用信号(例如 CBD)或微控制器将负载延迟至少80ms。 谢谢你。

    此致、

    Michael Pahl