This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:TD、TON、tr、公式计算

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862572/tps22975-td-ton-tr-formula-calculation

器件型号:TPS22975

请告诉我、TD、TON、tr、哪些参数会影响例如、VBIAS、CT、CL??)

我希望看到以下条件下的计算公式或估计值。

VBIAS 3.3V、CL=0.1uf、CIN=1uF CT=尚未定义。 请使用1000pF 作为数据表默认情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshimura-San、

    我们在数据表中提供了该器件的压摆率公式。 您可以根据压摆率计算上升时间。 数据表中的公式1对此进行了说明。 我们没有 TD 和 TON 的公式。

    V_BIAS、V_IN、CT、R_L 和 C_L 都会影响该器件的时序特性。 如果特性大于 V_IH、V_ON 不会影响该特性。