This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:开关频率高于625kHz -会发生什么情况?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, PMP21251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862679/ucc24624-switching-frequency-above-625khz---what-s-going-to-happen

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: PMP21251

大家好、

我的 LLC 转换器的工作频率高达1MHz。 我想将 SR MOSFET 与 UCC24624控制器搭配使用以降低损耗。  

当开关频率增加到高于指定的625kHz 时、会发生这种情况?  

控制器是否只是停止运行、或者是否存在任何危险故障。  
一旦频率再次降至625kHz 以下、控制器是否会恢复正常运行?

由于 LLC 只能在轻负载条件下达到此频率、因此在这种情况下进行简单的无源整流对于我的应用是可以的。  

感谢您的帮助!

此致

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我担心的是、对于大于625kHz 的开关频率、最短导通时间过长、您最终会击穿、因为即使通过初级侧的 SR FET 已经改变、错误的 SR FET 仍然导通。 话虽如此、可以使用外部电路在较轻的负载下禁用 UCC24624、并允许次级电流流经 SR MOSFET 的体二极管。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。 我不确定如何设计这样的外部禁用电路。 你有什么建议吗?

    否则、我将尝试限制 LLC 软件中的频率。

    再次感谢!

    此致

    安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您可以在 UCC24624的 VDD 引脚与其电压偏置之间放置一个 PNP 晶体管。 然后、您可以使用 PMP21251中所示的电路、而不是执行 OCP、而是使用它来打开或关闭晶体管以启用/禁用 UCC24624。

    此致、

    本·洛夫