This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:关于分频器模式和 DCP 强制模式

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862166/tps2544-about-divider-mode-and-dcp-forced-mode

器件型号:TPS2544

您好!

两种分频器模式的功能是否正确?

DIVIDER1模式= Apple 1A 模式

DIVIDER2模式= Apple 2.1A 模式

DCP 强制模式自动设置为 DCP 短路或 DCP 分频器1 (Apple 1A 模式)是否正确?

谢谢你。

健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Katsuhiro、

    由于 NDA 限制、我无法提供有关充电电流的信息。  

    您对强制模式正确无误。 DCP 强制模式将支持两个 DCP 充电方案中的一个:DCP 短路或除法器1。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    如果(CTL1、CTL2、CTL3)=(1、0、1)、 它是否仅支持分频器1模式、还是支持 DCP 短路和分频器1模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 CTL1-CTL3为101时、该器件仅处于除法器1模式、如数据表中的表2所示。  

    谢谢、

    Emma